This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:如何在 BMS 保护模式下恢复 LiFePO4电池

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247945/bq25703a-how-to-recover-lifepo4-battery-in-bms-protection-mode

器件型号:BQ25703A

您好、TI!

当电池进入 BMS 时、我无法将充电电流寄存器设置为涓流充电值;它立即恢复为零。

我要使用的恢复策略是将 MaxChargeVoltage 设置为电池的标称电压(4节 LiFePO4为12.8V)、并 设置 ChargeCurrent 以进行涓流充电(128mA)、以便向电池端子施加电压。 但是、当它无法读取电池电压时、ChargeCurrent 寄存器立即复位为0、从而断开电池与标称充电电压的连接。

我如何强制充电电流寄存器保存它的值?

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    您能否更详细地解释一下导致 ChargeCurrent ()寄存器重置为0 mA 的条件? 我试图复制您描述的内容、但无法复制您看到的内容。  

    如果看门狗计时器到期、除 acov 或 CELL_BATPRESZ 变为低电平之外的任何 CHRG_OK 条件下、ChargeCurrent ()都应复位为0 mA。  

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚伦。

    由于有一段时间没有收到您的回复、我假设问题已经解决、我将关闭该主题。

    如果您需要进一步的帮助、请随时通过 TI E2E 论坛与我们联系。

    此致、

    雅各布