This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2412:TPS2412电量电压问题

Guru**** 1275060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254455/tps2412-tps2412-gage-voltage-problem

器件型号:TPS2412

在交流开/关期间、我们使用动态负载执行0A 至120A 的动态负载、阶跃负载2A/us、3kHz 频率90%开/ 10%关。 我们发现负载从 VDD 低至3V 开始、然后 Vgs 变得不稳定。 它具有负栅极电压充放电频率。 当我们从3V 以上的 VDD 启动负载时、栅极电压可以正常工作。

我可以向您了解导致栅极电压变为负值和充电/放电频率的原因吗? 我曾尝试将 BYP 电容增加到0.01uF、将 VDD 电容增加到2.2uF、但都没有任何改进。

 

C4 (蓝色):输出电流 Vgs_Oring、C2 (绿色):VDD_TPS2412、C3 (橙色):

负载从低于3V 的 VDD 开始。

C4 (蓝色):输出电流 Vgs_Oring、C2 (绿色):VDD_TPS2412、C3 (橙色):

负载从低于3V 的 VDD 开始。

负载从 VDD 的高电平启动、此时电压高于3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的联系。 让我来回顾一下问题描述、明天再和您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否分享一下电路原理图?  

    VDD 上存在很多振荡/噪声、这可能是导致该行为的原因。 您能否尝试在 VDD 到 GND 之间添加一个去耦电容器来抑制噪声并检查行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我已经在您的电子邮件中发送了原理图。

    正如您提到的、VDD 上有很多振荡/噪声。 我是否可以知道、当我们从高于3V 的 VDD 启动负载时、它为什么可以正常工作? 您能否更详细地解释一下什么是 IC 行为让 Vgs 进入负电压并经常充电/放电?

    BR、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们在这两个波形中都可以看到、栅极最初为负值、这是意料之外的。 这可能是因为 VDD 引脚上有很多噪声、   在以下突出显示区域中也是负噪声。  

    这是 VDD 轨上的实际噪声还是测量信号时耦合的噪声? 该器件在 VDD 引脚上不具有负电压额定值。 因此、当 VDD 引脚上受到负电压时、该器件可能会出现行为错误或损坏。  

    此外、VDD 引脚为 IC 的内部电源轨供电。 当 VDD 引脚有噪声时、内部 LDO/电压轨可能会变得不稳定、并会影响器件的运行。  

    输入电源轨的噪声有多大? 如果噪声很大、可能上游 DC-DC 转换器的输出电容不够高。 客户将不得不增大电容。  

    器件 GND 和 IC GND 之间的电阻(R153)值是多少? 您是否可以将其设置为0欧姆并验证 IC 行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    我需要再次检查 VDD 有噪声。  

    R153处于开路状态(不使用)。 我将尝试使用0欧姆并验证它。  

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请 分享  R153 = 0欧姆时以及 VDD 引脚上的噪声的测试结果。