在交流开/关期间、我们使用动态负载执行0A 至120A 的动态负载、阶跃负载2A/us、3kHz 频率90%开/ 10%关。 我们发现负载从 VDD 低至3V 开始、然后 Vgs 变得不稳定。 它具有负栅极电压充放电频率。 当我们从3V 以上的 VDD 启动负载时、栅极电压可以正常工作。
我可以向您了解导致栅极电压变为负值和充电/放电频率的原因吗? 我曾尝试将 BYP 电容增加到0.01uF、将 VDD 电容增加到2.2uF、但都没有任何改进。
C4 (蓝色):输出电流 Vgs_Oring、C2 (绿色):VDD_TPS2412、C3 (橙色):
负载从低于3V 的 VDD 开始。
C4 (蓝色):输出电流 Vgs_Oring、C2 (绿色):VDD_TPS2412、C3 (橙色):
负载从低于3V 的 VDD 开始。

负载从 VDD 的高电平启动、此时电压高于3V。