This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25175:似乎卡在预充电模式?

Guru**** 2504515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255632/bq25175-seems-to-be-stuck-in-pre-charge-mode

器件型号:BQ25175

您好!

我正在测试定制板 、上面有 BQ25175YBGR 和具有545mA 十六进制容量的4.35锂离子电池 PCB 的 Riset 为750欧姆、这表明充电率为400 mA。 使用万用表进行测量、电池电压为3.4V、但在测量时只有大约100 mA 流入电池。  

通过查看 DS、我会假设在电压达到 VBAT_LOW 以上时预充电结束、但这种情况绝不会发生、至少在10分钟内、此时我决定停止测试。

有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    电池和 BQ25175之间的电流表以前出现过问题、请尝试测量输入端的电流。  此外、输出电流也可以在 ISET 进行监测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的答复。

    有趣的是、如果我将工作台电源推至6V、那么我确实看到正在消耗大约1.386W 的功率、因此1.386/3.918 (电池上)= 354 mA……  约12%的400 mA 害羞。

     为电池提供的功率 随电压下降是否正常?

    我希望该器件在5V 电压下能够正常工作、而另一个 TI 器件  BQ51003YFPR 将提供此电压...  

    我仅在工作台设置为5V @ 5A 时看到0.810W、因此0.810 / 3.895 =仅限207 mA……  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师好!

    检查 ISET 电压-1 V = 400mA (750欧姆) ,比率为300比1。

    ' 输送到电池的功率 随电压下降、这是正常行为吗?' -- Bill J -设备具有热调节 功能,增加电压会导致温度升高,以补偿输出电流降低。  应看到 ISET 时的电压降低、以指示输出 电流降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此器件不是热器件、除非电压增加到6V。 5V 时、ISET 的电压为0.300v……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "在5V 时、ISET 的电压为0.300v..." 这将是120mA 输出电流。

    另一个需要检查的是 TS 引脚电压、它应介于1.04V 和0.680V 之间。  如果值为0.680至0.188V、充电电流将变为20%。