Other Parts Discussed in Thread: BQ25175
您好!
我正在测试定制板 、上面有 BQ25175YBGR 和具有545mA 十六进制容量的4.35锂离子电池 PCB 的 Riset 为750欧姆、这表明充电率为400 mA。 使用万用表进行测量、电池电压为3.4V、但在测量时只有大约100 mA 流入电池。
通过查看 DS、我会假设在电压达到 VBAT_LOW 以上时预充电结束、但这种情况绝不会发生、至少在10分钟内、此时我决定停止测试。
有任何建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25175
您好!
我正在测试定制板 、上面有 BQ25175YBGR 和具有545mA 十六进制容量的4.35锂离子电池 PCB 的 Riset 为750欧姆、这表明充电率为400 mA。 使用万用表进行测量、电池电压为3.4V、但在测量时只有大约100 mA 流入电池。
通过查看 DS、我会假设在电压达到 VBAT_LOW 以上时预充电结束、但这种情况绝不会发生、至少在10分钟内、此时我决定停止测试。
有任何建议吗?
您好、Bill、
感谢您的答复。
有趣的是、如果我将工作台电源推至6V、那么我确实看到正在消耗大约1.386W 的功率、因此1.386/3.918 (电池上)= 354 mA…… 约12%的400 mA 害羞。
为电池提供的功率 随电压下降是否正常?
我希望该器件在5V 电压下能够正常工作、而另一个 TI 器件 BQ51003YFPR 将提供此电压...
我仅在工作台设置为5V @ 5A 时看到0.810W、因此0.810 / 3.895 =仅限207 mA……