This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:睡眠模式运行

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255825/lmr14006-sleep-mode-operation

器件型号:LMR14006

您好!

在睡眠模式运行中如何保持输出电压调节? LMR14006是否会进入 DCM 运行模式? 因为睡眠模式没有解释此模式?

因为如果我计算 DCM 计算的最短导通时间、则导通时间小于95ns、那么我需要外部虚拟负载以避免电压上升到高于预期的输出。

那么、我需要为轻负载输入虚拟负载。 我将其用于12V 输入电压和5V 输出电压、轻负载作为输出开路?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您无需放置虚拟负载。 在轻负载条件下、器件进入睡眠模式、开关频率会下降。 大多数时候、器件处于睡眠状态、这意味着没有开关周期和 Vo 下降。 当 Vo 降至特定值时、将再次进行开关、以使 Vo 更高。 有关详细信息、请参阅 DS P6图6负载调节。  

    此致、

    鸿嘉