请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14006 您好!
在睡眠模式运行中如何保持输出电压调节? LMR14006是否会进入 DCM 运行模式? 因为睡眠模式没有解释此模式?
因为如果我计算 DCM 计算的最短导通时间、则导通时间小于95ns、那么我需要外部虚拟负载以避免电压上升到高于预期的输出。
那么、我需要为轻负载输入虚拟负载。 我将其用于12V 输入电压和5V 输出电压、轻负载作为输出开路?
谢谢你。