This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63625QDRREVM:LM63625DQDRRRQ1

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252577/lm63625qdrrevm-lm63625dqdrrrq1

器件型号:LM63625QDRREVM

当前产品在生产线和现场出现严重故障。 该应用位于激光雷达中。 一个实例显示了引脚12上的器件内部的烧坏 make。 下面是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亚丁

    您能帮助说明一下这是什么类型的故障吗? 在什么工作条件下、VIN 和负载是什么?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    问题仍然存在吗? 由于没有活动、我现在将关闭该主题、你可以自由地重新打开或启动新主题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我发送了一个回复,但它不断被踢回来。 希望这一个会解答。

    输入电压= 24V

    ILOAD = 700mA

    请参见下图、其中可以在芯片中看到损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亚丁

    目前我看到的问题是:

    当 Vin=24V Vo=1.5V 时、D 较小、=0.063 (当 Vin=30V 时更小)。 ton=45V,考虑到 D*很高,它很小。 对于24V->5V 的2.1MHz、TON 约为30ns。 该值大于数据表中指定的 TON_MIN (表7.6)。

    HS 将在 TON_MIN 时间内保持导通。

    是否可以更改 FSW? 这里可以使用400kHz 吗? 但 你需要选择一个更大的 Lm 电感器 ,如果使用400kHz,我认为~4.7uH 将是可以的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    感谢您的建议。 我将使用400kHz FSW 进行评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亚丁

    好的。