This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431LI-Q1:应用信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ATL431LI-Q1, TL431, ATL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254804/atl431li-q1-application-information

器件型号:ATL431LI-Q1
主题中讨论的其他器件: TL431ATL431LI

您好、专家:  

客户请参阅以下 ATL431LI-Q1的示例、以设计50mA 输出能力电路。 但是、您有没有建议的系统权变措施来保护2N22不会在发生过流和短路事件时被损坏?  

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan  

    • 由于某些其他原因、用户可能会在 VO 发生短路、因此不建议将此电路用于此类应用。 (未包括层叠)
    • 您可以使用 TL431  数据表的第10-7节中所述的电路。  

    您能 解释一下应用方面的更多信息、   

    • 预期的输出电压  
    • 如果存在持续的负载电流、则用户将切换该电流、并且
    • 如果短路仅在启动时发生、还是存在任何其他短路情况?  

    我建议将 TL431用于50mA 电流应用。 为什么选择 ATL431LI?  

    此致  

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Trailokya

    我是 KOSTAL 中国的高级硬件工程师、Ethan 是我们的支持 FAE。

    根据您的问题、让我来解释一下它们的更多细节。

    • 预期输出电压 -- 5V
    • 如果有持续的负载电流或用户将要把它切换--我们把它用作板载 LDO 而 不应该关闭,最大负载电流50mA
    • 如果短路仅在启动时发生、还是存在任何其他短路情况? ----不是为启动信道在输出上没有大容量电容器,我们只是担心如果在板上输出短路接地,达林顿晶体管会被烧毁,因为没有短路电流保护。

    我们使用 ATL431LI 作为 LDO 输出、因为它具有低静态电流、阴极电流中的最大值为80uA。 相比之下、是 TL431阴极电流中的1mA。

    如果使用您提到的电路、例如50mA 输出 功能、在睡眠模式下、静态电流仍为50mA。

    这就是我们使用 ATA431LI 和飞镖晶体管的原因。 如果发生短路电流、最好有保护措施。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,齐龙  

    感谢您的澄清。 您能告诉我电源电压吗? 直流/直流或电池。   我有几条评论  

    • 最简单的解决方案(存在一些性能限制)是从电源添加一个串行电阻器(R2、如图所示)  

    仅当 满足以下条件时才可以使用该方法

    V (BAT)/(MAX_IC_BJT)< Rs < 80mA   

    我已经给出了30 mA 裕度。 您可以调整变体。  

    • 其他解决方案需要几个晶体管、并且谨慎实现稳定性会变得具有挑战性。  

    我想问您在此阶段没有使用粗 LDO 的原因是什么? 是成本还是其他原因?  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Trailokya:

    感谢您的多种解决方案。

    如前所述、这是一个电池电源电压、如果在电源和达林顿之间添加一个串联电阻器、 则在 Vout 对地短路的情况下、R2功耗要高得多。

    例如、VBAT 为9-16V、Vout 为5V、最小50mA 输出电流、达灵顿晶体管的饱和电压为~1.4V 压降、因此最大 R2=(9-5-1.4)/ 50mA = 52 Ω。

    如果 Vout 接地短路、在最坏的情况下 VBAT 为16V、功耗 R2=(16-1.4)*(16-1.4)/52= 4.1W。

    我们很难准确控制达林顿晶体管的基极电流来限制最大输出电流。达林顿晶体管的 hfe 增益至少为6000~10000 μ A (典型值)。

    我们使用分立式元件相环是板载备用电源、当然、原油 LDO 的成本 比 ATL431LI 昂贵。 那么、原油 LDO 是我们的 替代产品。

    我对您的第二条评论感兴趣、即如何使用几个晶体管实现保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    余良先生  

    电路下方将限制电流  

    您可以通过 tweek 电阻 R11调节电路中的最大电流。  

    您还可以将此解决方案的成本与 UA78M05QDCYRG4Q1 LDO 进行比较。 如果您有更激烈的问题、请告诉我。

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Trailokya:

    好的、感谢您的支持。