This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:TLV840MADL32DBVRQ1引脚1输出最初不会出现以及断电和放大器后不会出现;ON、输出将出现

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255971/tlv840-tlv840madl32dbvrq1-pin-1-o-p-not-coming-initially-and-after-power-off-on-output-coming

器件型号:TLV840

您好  
我正在使用 TLV840MADL32DBVRQ1 IC 在 我的电路中进行复位和电压监控。 下面是我的电路..  

问题出现在最初我接通主板电源,在引脚1没有获得3.3V . 如果我关闭并再次打开,它将在引脚1处提供3.3 V 的电压。 请检查电路,并告诉我电路是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    感谢您的提问!

    电路看起来正常、但只是为了确认、您是否关闭和打开了 VDD?  

    TLV840在上电阶段的时序如下所示;预期的输出是低电平有效复位信号将保持低电平(置位)、直到 VDD 高于 VIT +。

    我还注意到、器件阈值电压为3.2V、而标称值为3.3V。 具有5%的典型迟滞、VIT VREF+= 3.2V +(0.05 * 3.2V)= 3.36V、这高于3.3V 的标称电压。 因此、当复位生效(VDD 降至3.2V 以下)时、很难将其取消置位、因为它需要 VDD 高于标称值。 这可能是您在不同时间上电时看到结果不一致的原因。

    我希望这对您有所帮助、如果您有任何疑问、请告诉我!

    此致、

    安德鲁·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  
    感谢您的回复。  
    这里是使用这个 IC 作为微控制器的复位. 所以我的问题是电路板电源第一次接通时,从这个 IC 引脚1 3.3V 没有到达控制器,所以控制器被复位...如果再次接通和关闭电路板电源, 然后从该 IC 的引脚1获得3.3V 输出。 我怎么能做到这一点,就像第一次自己,我应该从引脚1得到3.3V ...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    我想我在理解这个问题时遇到了一些困难。 首次为电路板加电时、您是否看到复位信号即使在应该正确加电时也不会失效? 然后、当您第二次将其关闭和打开时、TLV840会正常运行吗?

    如果是这种情况、我认为一个好的测试是 将手动复位(MR)引脚悬空、以查看您连接到该引脚的电路是否手动置位复位。 如果您仍有问题、可以通过一些示波器照片来帮助我了解您遇到的问题。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    安德鲁·李