您好
我正在使用 TLV840MADL32DBVRQ1 IC 在 我的电路中进行复位和电压监控。 下面是我的电路..
问题出现在最初我接通主板电源,在引脚1没有获得3.3V . 如果我关闭并再次打开,它将在引脚1处提供3.3 V 的电压。 请检查电路,并告诉我电路是否正确。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sooraj:
感谢您的提问!
电路看起来正常、但只是为了确认、您是否关闭和打开了 VDD?
TLV840在上电阶段的时序如下所示;预期的输出是低电平有效复位信号将保持低电平(置位)、直到 VDD 高于 VIT +。
我还注意到、器件阈值电压为3.2V、而标称值为3.3V。 具有5%的典型迟滞、VIT VREF+= 3.2V +(0.05 * 3.2V)= 3.36V、这高于3.3V 的标称电压。 因此、当复位生效(VDD 降至3.2V 以下)时、很难将其取消置位、因为它需要 VDD 高于标称值。 这可能是您在不同时间上电时看到结果不一致的原因。
我希望这对您有所帮助、如果您有任何疑问、请告诉我!
此致、
安德鲁·李
尊敬的 Sooraj:
我想我在理解这个问题时遇到了一些困难。 首次为电路板加电时、您是否看到复位信号即使在应该正确加电时也不会失效? 然后、当您第二次将其关闭和打开时、TLV840会正常运行吗?
如果是这种情况、我认为一个好的测试是 将手动复位(MR)引脚悬空、以查看您连接到该引脚的电路是否手动置位复位。 如果您仍有问题、可以通过一些示波器照片来帮助我了解您遇到的问题。
希望这对您有所帮助!
此致、
安德鲁·李