This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060:故障模式

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54060, TPS54060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247223/tps54060-failure-modes

器件型号:TPS54060

大家好、

您能否查看以下客户咨询?

使用 TPS54060、我们遇到了存在缺陷的系统、其中 VIN 和 PH 之间的静态电阻很低、内部 FET 开关被毁坏了。 可能的故障模式有哪些?

该设计(通常在低电流(mA 范围)下将20..34V 转换为3.3V)已问世多年、但只有最近的器件才发现缺陷急剧增加。 那些在随机使用时间后出现故障的示例。 由于器件的 TPS54060A 有一个额定值更高、而 TPS54060的额定值相对较低、我们考虑了 ESD 问题、并对系统进行了广泛的 ESD 测试。 然而,我们未能重现上述在现场看到的缺陷症状。

是否存在过热保护和/或过流保护不能充分发挥作用的已知(用例)情况? 您是否希望 ESD 事件后产生此效应? 是否有已知批次具有改变的行为?

谢谢!

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:

    在我看来、可能存在与应用相关的问题、导致器件出现类似的故障。

    您能否将客户提供的原理图和布局张贴在上面? 此外、应用是否有某种可能会使产品暴露在超过绝对最大值的条件下?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Franz:

    我有一段时间没有从你那里听到过。 我假设这个问题已经得到解决。

    谢谢。
    安德鲁