This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734EVM-094:更低的适配器输入电压配置

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734EVM-094, TPS23756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255993/tps23734evm-094-lower-adapter-input-voltage-configuration

器件型号:TPS23734EVM-094
主题中讨论的其他器件: TPS23756EVM

您好!

如何 将 TPS23734EVM-094配置为接受9-36VDC 的适配器电压?  

我有一位客户尝试使用以下规格设计 PoE PD、该 EVM 似乎符合他们的需求、但典型适配器电压被列为48V。

PoE PD 设计 客户规格
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 3.3
Iout (最大值)(A) 7.75
输出功率(W) 25.5

其他说明:

  • 理想的输出为3.3V、但也可以使用5V 或12V 电压
  • 如果还连接了以太网、则首选直流适配器、但 没有严格要求

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的联系!

    PoE PD 的输入电压范围为37-57V。如果添加9-36V 直流适配器、输入电压范围将为9 - 57V。

     可以 实现宽输入电压。 但它可能需要在某些工作条件下牺牲一些性能、例如低效率。 由于在某些 Vin 条件下效率较低、因此散热问题也会受到影响。 同时、变压器、FET/二极管和电流检测电阻的选择需要更加严格、因为它需要同时满足高电压和低电流以及高电流和低电压条件。

    一种封闭设计是 TPS23756EVM (https://www.ti.com/lit/ug/slvu329a/slvu329a.pdf)、其具有12 - 57V 输入、5V 5A 输出 ACF。 您可以参考其元件选型、尤其是次级侧电路、并考虑9 - 12V 范围的更严格要求。  

    如果您有任何其他问题/疑虑、敬请告知。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    谢谢! 它看起来对客户非常有希望。  

    如果我们需要任何更具体的建议、我会更新该主题。

    此致、

    迈克尔