This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:适用于 LiFePO4/LiCoO2电池

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255146/bq34z100-for-lifepo4-licoo2-battery

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561

您好!

我有   如下所示的14500 LiFePO4或 LiCoO2电池电量计应用、我是否可以知道以下用例可以选择  BQ34Z100或具有电池解决方案?

电池电压为3.2V (LiFePO4)或3.7V (LiCoO2)。 (典型值)

2.1s 多个并联电池。

 输出电流范围为50uA 至2A。

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    您可以使用 bq34z100、但 bq27z561可能是更好的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    我发现 TI 网站上展示了锂离子/锂聚合物    电池、可以使用14500 LiFePO4或 LiCoO2电池吗?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    bq27z561支持 LiFePO4和 LiCoO2