请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100 主题中讨论的其他器件: BQ27Z561
您好!
我有 如下所示的14500 LiFePO4或 LiCoO2电池电量计应用、我是否可以知道以下用例可以选择 BQ34Z100或具有电池解决方案?
电池电压为3.2V (LiFePO4)或3.7V (LiCoO2)。 (典型值)
2.1s 多个并联电池。
输出电流范围为50uA 至2A。
谢谢!
杰夫