This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:原理图检查请求

Guru**** 2810785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76940, BQ77216, BQ77915, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252749/bq77915-schematic-check-request

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ76200、BQ76952 、BQ76940 、BQ77216

您好、先生/女士:

我们有一个项目、在我们的电路上使用3个 BQ77915。

请帮助我们查看原理图。

净"BQ 2nd CHG status"和"BQ 2nd DSG status"(在 pdf 原理图中)连接到我们的其他电路。

当 "BQ 2nd CHG status"或"BQ 2nd DSG status"为高电平时、Net "CHG EN"或"DSG EN"(在 jpg 原理图中)将为高电平。  

特别是这个 LD 引脚、我们将使用高侧 MOSFET、如何连接它?  

期待您的建议。

非常感谢。

e2e.ti.com/.../BQ77915_5F00_stackable-3pcs.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    总体而言、BQ77915原理图看起来不错、但我要进行了几处更正。

    首先、假设您只将3节电池连接到顶部 BQ77915 (因此电池输入短路)、您需要仅在该器件上将 CCFG 与其 VSS 短接。 请参阅 数据表的第9.3.12节 了解原因。

    接下来、R48需要改变位置。 R46和 R29的共节点和 VSS 之间不应有额外的电阻器。 相反、R48应在 LD 到 VSS 之间放置。 请参阅 该应用手册 、其中详细介绍了堆栈式实现、具体而言、图1-2显示了我所述的连接。

    此外、R49的顶部需要被连接至 LD。 请参阅上面链接的应用手册、特别是图1-3、其中显示了此连接。

    除了这些注释外、您的原理图似乎是正确的。

    我正在同事中循环、以更好地帮助您检查 BQ76200原理图。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的帮助和建议。

    请参阅我们的更新版本。

    e2e.ti.com/.../DTF01_5F00_2nd-Protected_5F00_V03.pdf

    您是通过这种方式检查 LD 引脚的吗? 我们的 MOSFET 置于高侧、据我了解、LD 应用手册适用于低侧 MOSFET 应用。

    请告诉我您对 LD 引脚的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    在 B76200上:

    我建议在 BJT 集电极侧添加一个电阻器来控制 FET 关断速度。 可能还需要与 FET 的栅源电阻器并联一个16V 齐纳二极管(R195/R196)。  

    在 LD 引脚和 DSG 之间的~18V 齐纳二极管和电阻器可能处于良好状态。 出现这种情况的原因在 的第4.1节 DSG 导通中进行了说明。  bq76200简单应用原理图之外 应用手册。 我建议阅读此应用手册。

    在 BQ77915的 LD 引脚上:

    您是对的。 LD 引脚功能实际上可能不起作用。 LD 始终接地至 VSS、因此该器件基本上只会基于 OCD 保护的时间恢复、可能根本无法恢复以提供 OCC 保护(因为此处需要正电压)。 OCD 负载移除的条件是 LD 引脚低于 VLDT (~1.3V)、高侧配置始终是如此。 对于 OCC 保护、恢复条件将基于 LD 引脚大于 VLDT 的情况。 但这里通常不会出现这种情况。 因此、我认为 LD 函数在这种情况下根本不起作用。

    出于好奇心、客户的应用是什么? 他们是否考虑使用 BQ76952? 该器件是一款适用于多达16节串联电池的单芯片解决方案、集成了高侧 FET 驱动器、电池自主均衡功能和 各种保护。 该器件还集成了负载检测功能、同样适用于高侧。 这可能更适合他们的应用。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    请参阅以下信息

    1.需要知道是否使用高侧 MOSFET、如何连接 LD 引脚? 或者如何忽略此函数?

    2.客户使用 BQ76940作为主要保护器件、但某些认证需要绕过主要保护器件、因此我们想在此认证上添加 Bq77915。

    3.您能帮助重新检查 Bq77915原理图吗?  

    e2e.ti.com/.../8838.DTF01_5F00_2nd-Protected_5F00_V03.pdf

    请告知我们您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Helllo Statham、

    1.需要知道是否使用高侧 MOSFET、如何连接 LD 引脚? 或者如何忽略此函数?
    我认为没有一种连接 LD 引脚的好方法。 该器件不打算在高侧使用。 我们基本上在所有已发布的器件中启用了 LD 功能。 如果连接到 VSS、OCD/SCD 将基于时间恢复、且 OCC 永远无法恢复。

    如果您使用的是 MCU、则可以通过使用该 MCU 来控制 LD 引脚。 因此、MCU 必须能够检测负载/充电器连接并据此做出决策。   

    2.客户使用 BQ76940作为主要保护器件、但某些认证需要绕过主要保护器件、因此我们想在此认证上添加 Bq77915。
    BQ77915是主要保护器、通常大多数客户 在需要 BQ76940等器件提供冗余时需要次级保护器、该器件通常 UV 通过驱动保险丝来提供 OV/BQ76940或温度保护。 它们是否需要冗余次级保护器? 大多数客户在这种情况下也使用保险丝。

    3.您能帮助重新检查 Bq77915原理图吗?  
    我将让 Max 来评论 BQ77915原理图。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    除了允许使用高侧 FET 的 LD 引脚的特殊注意事项外、您的原理图看起来也是正确的。

    我建议的唯一变化是、对于电池短接的堆叠应用、我们建议在下部器件上放置短接的电池、以便来自较高器件的 CTRD 和 CTRC 信号尽可能强。

    在本例中、这意味着将 R24与 C16而不是 C2并联。 这也意味着更改两个受影响器件的 CCFG 配置、以匹配电芯配置的更改。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis 和 Max:

    我们的客户按照以下原理图更新了 LD 引脚。

    您能帮助我们重新检查一下吗?

    我知道是否有任何副作用。

    另一个是由于一些机械问题、他们 希望在 U3上使用5节串联电池、在 U2上使用4节串联电池、在 U1上使用4节串联电池。

    请告诉我是否有任何副作用。  

    期待您的反馈。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../DTF01_5F00_2nd-Protected_5F00_newest.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    将4节串联电池放在顶部器件上可能没问题、将其移至底部的主要原因是控制信号更强、但如果信号不是问题、那么没关系。

    对于在原理图中添加 LD 引脚的内容、客户有正确的想法、但需要进行一些更正和注意事项。

    如果客户不需要基于 UV 保护进行基于负载检测的恢复、则该解决方案非常简单(请参阅下文)。

    如果不需要基于负载检测的 UVP 恢复、那么您可以让上部器件上的 LD 引脚悬空、并按上面所示简单地连接器件。 LD 引脚被内部下拉、所以 BJT 保持无效将模拟器件上的断开负载。 通过导通 N-MOSFET 激活 BJT 将 LD 引脚上拉至 VDD、并模拟器件上存在的负载。

    我们建议不要在其他器件上尝试这样做、因为较高的电流可能是不安全的。

    如果客户确实需要基于负载检测的 UVP、我们建议查看 BQ76952以交换 BQ77915和 BQ76200、因为 BQ76952最多支持16节电池以及高侧 FET。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    为您更新了最新版本。

    除了网络 BQ_2nd _CHG 和 R37之外、它们都未连接在一起。  

    LD 引脚已跟进您的建议。

    请帮助重新检查。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../DTF01_5F00_2nd-Protected_5F00_V05.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    如前所述、我之前回复中所示的电路只能与堆叠中的底部器件一起使用、这意味着必须移除 Q32和 Q33。 经过进一步咨询、就像本原理图中那样将多个 BJT 连接在一起将使某些 BJT 按预期工作、而其他 BJT 始终激活、从而背离电路的用途。

    如果客户不需要 UV 保护功能来基于负载检测进行恢复、并且只需要基于时间的恢复、则可以将上两个器件的 LD 引脚悬空、并在最低器件的 LD 引脚上只有一个 BJT。 您仍将通过当前的保护功能正常运行、并且可以通过 RELOAD 信号控制其负载恢复。

    如果客户需要基于负载检测的 UVP、我们建议查看 BQ7752和 BQ76200的更换、因为 BQ76952在一个器件中最多支持16节电池、高侧 FET 和电池平衡。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最大值:

    老实说,我不明白为什么它不能从 UVP 恢复.

    因为我们使用高侧 MOSFET 保护、只需要捕获77915到 MCU 的 CHG 和 DSG 信号。

    CHG 和 DSG 不会用作 MOSFET 驱动器。

    因此、当激活任何保护(UV、OTD、OCC、OCD1/2和 SCD)时、 LD 电压将始终为每个器件的 VSS。

    当我需要产生负载移除行为时、我只需要在 LD 引脚上进行从高到低的瞬变吗?

    将 U1、U2和 U3的 LD 引脚连接到每个器件的 VDD、并产生高瞬态、

    然后从每个器件的 VDD 断开所有 LD 引脚、它会生成低瞬态。  

    如果以上所述成立、我可以使用光耦合器来 实现。

    光耦合器数据表链接如下所示。

    tw datasheet/2/408/TLP388_datasheet_en_20220518-1144548.pdf https://www.mouser

    如下图所示。

    如果我误解了我,请告诉我。

    或者我们不关心 LD 功能、可以在 PRES 引脚上使用相同的电路吗?

    当需要恢复时、我只需让 PRES 悬空、然后再次连接到高电平、器件将从任何故障保护中恢复。

    有可能吗?  如果我误解了我,请告诉我。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    大多数发布的器件需要移除负载才能恢复 UV。 因此、除非检测到负载被移除、否则它不会恢复。  

    为何不使用 BQ77216? 该器件是一个16节串联次级保护器、可显示 UV / OV 故障并提供 OW/温度保护。 唯一的区别是它没有电流保护。  

    因此、当激活任何保护(UV、OTD、OCC、OCD1/2和 SCD)时、 LD 电压将始终为每个器件的 VSS。
    对于这些保护、如果 LD 处于 VSS、器件将恢复 OCC/OCD1-2/SCD、但是在 UV 保护时不会恢复。  

    光耦合器可以工作、您只需要确保它在 OCC 保护期间保持低电平、当 UV OCC 保护发生时、它必须变为高电平才能恢复。  

    我不知道休眠模式是否可以从故障中恢复。 您可以尝试这样做、看看它是否工作、如果这会清除保护、也可能工作。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙