This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36006:过热

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252631/lmr36006-too-hot

器件型号:LMR36006

您好!

我的器件 LMR36006FSC3RNXTQ1有问题。

我正使用它将24VDC 电压降低至3.3V 和0.15A。

我将在25°C 的环境温度下测量70°C 的外壳温度。

我已经研究了倒装芯片的温度规格、看起来引脚是用于向平面散热的、但在当前设计中、引线很小。

我想知道它是否可靠、或者是否最好更改布局并使轨道更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、如果 需要更好的热性能、则应优化布局。 如布局示例中所示、  使用 PGND、AGND 和 Vin 引脚连接更多的覆铜区会有所帮助。 在铜上添加一些通孔。

    估算的最大值。 可以使用 WEBENCH 设计工具。 选择您的操作条件、然后向下滚动以查找"类别选项卡"。 有一个 IC Tj 结果、该结果基于正确的布局、例如 EVM 布局。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法找到"类别"选项卡  

    我会尝试改进布局、

    谢谢

    马丁纳