请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36006 您好!
我的器件 LMR36006FSC3RNXTQ1有问题。
我正使用它将24VDC 电压降低至3.3V 和0.15A。
我将在25°C 的环境温度下测量70°C 的外壳温度。
我已经研究了倒装芯片的温度规格、看起来引脚是用于向平面散热的、但在当前设计中、引线很小。
我想知道它是否可靠、或者是否最好更改布局并使轨道更大。




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的器件 LMR36006FSC3RNXTQ1有问题。
我正使用它将24VDC 电压降低至3.3V 和0.15A。
我将在25°C 的环境温度下测量70°C 的外壳温度。
我已经研究了倒装芯片的温度规格、看起来引脚是用于向平面散热的、但在当前设计中、引线很小。
我想知道它是否可靠、或者是否最好更改布局并使轨道更大。