This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:72V 12A 864W 转换器 MOSFET 热问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254022/lm5122-72v-12a-864w-converter-mosfet-thermal-issue

器件型号:LM5122

您好!

我们有栅极充电时间(开关损耗)问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能告诉我您在示波器图片中使用的示波器的分辨率/采样率

    您是否还可以共享用于该测量的设置(探头的连接)的照片。

    如果我理解正确的话:你看到的问题是 MSOFET 的"嘈杂"控制信号-对吗?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    请注意、如果我理解了您的问题:

    如果我看到它、则 MOSFET 的右侧 V GATE 为7.5V

    如果您仅使用一个 MOSFET、您会在那里看到不同的电压吗?

    为什么7.5V 输出不正常?  相反、您希望获得多大的电压?

    Vcc 处的电压是多少? 您能否使用示波器进行检查、看看这是否稳定?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯特凡 :)

    对于2个并联 MOSFET 栅极、至少为9.5V

    明天我会检查 VCC 价值和稳定性在办公室

    此外、我将移除2个 MOSFET、以在使用1个 HS 和1个 LS 的情况下检查栅极行为  

    如果 VCC 正常、我们可以怎样做来 显著缩短米勒平台充电时间?

    能否仔细检查一下原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    我在原理图中未看到问题、但没有检查补偿网络的值。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0

    e2e.ti.com/.../1768_2E00_.0SUPPORT_5F00_CAPTURES-MAIN-Parallel-2R.rar

    1

    e2e.ti.com/.../3718.SUPPORT_5F00_CAPTURES-_2300_2-SINGLE_5F00_MOSFET_5F00_0RGATE.rar

    2

    e2e.ti.com/.../1325.SUPPORT_5F00_CAPTURES-_2300_2-SINGLE-MOSFET-CONFIG-_5F00_2RGATE.rar

    电流 MOSFET 为:

    NTMFS008N12MCT1G、  33 nC

     

    我们要测试的下一个 MOSFET

    FDMS86183 14nC


    使用10R 和2个并联 MOSFET 时、栅极波形要好得多、反射可能是原因

    e2e.ti.com/.../2664_2E00_.3SUPPORT_5F00_CAPTURES-_2300_2-DUAL-MOSFET-CONFIG-_5F00_10RGATE.rar

    之前

    现在

    放大

    在我看来、VCC 稳压器不够强大、但可以发挥作用

    是否有任何想法要使转换速度更快并减少开关松动?

    VCC 电容器和升压电容器的尺寸是否合适?

    如果没有您的反馈、我无法继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、请查看 0|1|2|3个附件  

    在我看来、VCC 稳压器不够强大、但可以发挥作用

    是否有任何想法要使转换速度更快并减少开关松动?

    VCC 电容器和升压电容器的尺寸是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    当您检查布局时、您会看到 LM5122与 MOSFET 栅极之间的连接非常长、而且线宽也更小。

    这会产生高电感、并与栅极电容一起产生您在信号上看到的振铃。

    需要针对布局对此进行优化。

    此外、对于单相设计、您当前的这一功率级别也相当高。 您是否已经计算了预期的损耗?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡谢谢你

    我同意您关于门信号螺母长度的看法、我将使用受控阻抗和参考平面制造4层、并降低环路控制

    您是否具有目标电感、电容或阻抗值?

    1.是否可以将外部 VCC (11V)和二极管放在11V 电源和 VDD 之间?

    2.如果这不起作用,我可以放置外部闸极驱动器吗?

    3.您能检查一下 VBST 的值吗?, 根据数据表,对于33nC 220nF 是足够的

    4.我应该将 HS 并联肖特基用于死区时间损耗

    我想通过这种单相设计提供72V 12A (864W)电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    在我看来、一相进行900W 设计是不可能的-至少在没有主动冷却的情况下是不可能的。

    因此、请计算 MOSFET 内需要处理的损耗以及预期的冷却和温度升高量。

    更好地回答您的问题:

    1:VCC 额定电压为15V 最大值-因此11V 允许从外部提供

    3:220nF 应该可以

    4:放置并联肖特基二极管时、还需要考虑它们的反向恢复电荷。 因此、要查明您需要对损耗进行数学计算。

    您是否了解 功率级设计器设计工具| TI.com

    这可以为您提供很多帮助、

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡

      

    ·海 不采用主动冷却的情况下、单相、完美布局和4个 FDMS86183 MOSFET、4.7uH、350kHz 有何限制? 您认为
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥、您好!

    SMPS 设计的一个常见规则是、使用 同步升压、每相可实现150 - 300W 的功率。

    如果更高、您应计算损耗并检查 PCB 的热性能。

    这或许有用:

    https://www.ti.com/seclit/wp/slup324/slup324.pdf

    我还查看了我们的参考设计、但找不到与您的规格非常接近的参考设计。

    但这里有一个也具有600W 输出功率的示例:

    PMP7282参考设计| TI.com

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡 


      

    ·海 非常感谢 今天、我将为这个 A-Sample 打补丁: 1.DGD0227 (diodes.com)驱动器、其 VCC 11V 非常接近 MOSFET、可通过短路控制信号来降低环路电感 2. 220nF 升压电容 3.不同的 MOSFET 器件型号 4. Heatshink 5.在开始双相之前、我将使用具有辅助栅极驱动器的3xparallel MOSFET 制作 b 样片 我会让您了解最新信息