This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2H000-Q1:电流检测和电流限制问题

Guru**** 1546410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255030/tps2h000-q1-current-sense-and-current-limiting-issue

器件型号:TPS2H000-Q1

您好!

我根据 TIDUD43A 文件中的参考设计模拟了 TI PSpice 上的 TPS2H000BQPWPRQ1开关。 根据仿真结果、我看到电流处于20mA 电平。 但是、我无法从 CS 引脚读取电流值。 在参考设计中、虽然 SEL 引脚连接到5V 电压、但我看到、当我拉低 SEL 引脚时、我可以从 CS 引脚读取与电流值成比例的电压值。 使用集成电路的第一个通道时、将 SEL 引脚拉低以测量电流是否有任何危害?

我还需要减小到10mA 的电流、而不是20mA 的电流。 为此、我将连接到 CL 引脚的2.4kR 电阻替换为27.5kR。 电流值下降到了10mA、但这次我开始从 CS 引脚读取高于4V 的电压。 从 CS 引脚读取高于4V 的电压表明集成电路正在发送错误信号。 要将电流设置为10mA 而不产生错误、我需要执行什么操作?

您可以在 Sim1.png 和 Result1.png 上根据参考设计查看电路。 没有 CS 信号。

SIM1

I 将 SEL 引脚拉至低电平后、CS 信号正确、Sim2.png 和 Result2.png 上的电流为20mA。

电流为10mA、但在我将 CL 电阻器值从2.4kR 更改为27.KR 之后、CS 引脚在 Sim3.png 和 Result3.png 上显示故障

感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

     使用集成电路的第一个通道时、将 SEL 引脚拉低以测量电流是否有任何危害?

    如下表所示、SEL 引脚必须为低电平才能使 CS 引脚读取通道1。 否则、您将从通道2读取数据。

    从 CS 引脚读取高于4V 的电压表明集成电路正在发送错误信号。 要将电流设置为10mA 而不产生错误、我需要执行什么操作?

    CS 引脚发送错误信号的原因是器件具有主动电流限制功能。 如下表所示、当器件发生过载情况时、它会在 CS 引脚上显示故障。 提供12V 电压时、500 Ω  将始终尝试拉取24 mA。 因此、由于具有10 mA 电流限制、该器件基本上始终具有电流限制功能。

    此致、

    加布里埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回答。 由于 TIDUD43A 的参考设计、我对 SEL 引脚配置感到困惑。

    我现在明白了。 在我的电路中、SEL 引脚变为低电平。 没问题。

    关于电流限制和检测功能、我再次使用 不同的负载电阻仿真了电路、我看到了差异。

    因此、我将以24、03kR 将 CL 引脚接地、以限制流向10mA 的电流。  如果负载电阻小于1.2kR、电流会高于10mA、则 TPS2H000将限制为 Curret 到10mA (@12V batt 电压)。 CS 引脚上的电压大于5V、将作为错误消息显示。

    如果负载电阻大于1.2kR、电流将小于10mA、我将在 CS 引脚上看到电流信号而不显示错误消息。

    我想我明白了。 但我的电路上仍然有问题。 您可以看到我的 BAT 电压为12V、Rload 为1.2kR。 因此电流应为10mA。 CL 电阻器为24.03kR、因此电流限制为10mA。 为什么 在 CS 引脚上看到一些短误差电压信号? 如果我达到限值、CS 电压信号应始终大于5V、但 CS 电压不稳定。 有什么原因吗? 可能是电容器的浪涌电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ismail:

    由于您要同时为10 mA 设置电流限制和负载电流(使用1.2 KR 负载)、因此电流的任何细微变化都可能触发电流限制。 这可以通过略微提高电流限制值来解决。 我 建议将 CL 电阻(因此增大电流限值)降低到您的应用可接受的值 、以解决此问题。

    此致、

    加布里埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的关注。

    我希望电路限制电流10mA、但要足够灵敏、能够在电流降至10mA 以下时测量电流。 因此、24.03kR 是限制。 现在一切都很完美。

    此致。