您好!
我根据 TIDUD43A 文件中的参考设计模拟了 TI PSpice 上的 TPS2H000BQPWPRQ1开关。 根据仿真结果、我看到电流处于20mA 电平。 但是、我无法从 CS 引脚读取电流值。 在参考设计中、虽然 SEL 引脚连接到5V 电压、但我看到、当我拉低 SEL 引脚时、我可以从 CS 引脚读取与电流值成比例的电压值。 使用集成电路的第一个通道时、将 SEL 引脚拉低以测量电流是否有任何危害?
我还需要减小到10mA 的电流、而不是20mA 的电流。 为此、我将连接到 CL 引脚的2.4kR 电阻替换为27.5kR。 电流值下降到了10mA、但这次我开始从 CS 引脚读取高于4V 的电压。 从 CS 引脚读取高于4V 的电压表明集成电路正在发送错误信号。 要将电流设置为10mA 而不产生错误、我需要执行什么操作?
您可以在 Sim1.png 和 Result1.png 上根据参考设计查看电路。 没有 CS 信号。
I 将 SEL 引脚拉至低电平后、CS 信号正确、Sim2.png 和 Result2.png 上的电流为20mA。
电流为10mA、但在我将 CL 电阻器值从2.4kR 更改为27.KR 之后、CS 引脚在 Sim3.png 和 Result3.png 上显示故障
感谢你的帮助。
此致、