This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253563/power-management-forum

主题中讨论的其他器件:TMS320C6746

大家好、我有一个问题。
我在 TMS320C6746上有一个1.8V 的 DVDD18输入、而当我测量此电压时、它的电压是3V。
(1.8V 由 TPS62005DGS 创建)。

3V 似乎是从 TMS320C6746输出的、当1.8V 断开时、仍然生成电压。
当我之前在处理器论坛中提出问题时、建议在启动1.8V 后启动3.3V。

然后我检查一下、发现运行正常。 (我只检查了几个部分)。

但当我开始大规模生产时、电压变为3V。

有时它可以降至1.8V。

这种情况有什么解决办法吗?

此外、如果我在这种情况下使用它、是否会引起任何问题?

或者是否可以将 DVDD18保持未连接状态?

每个电源如下
DVDD3318A/B/C/= 3.3V
RVDD= 1.2V
CVDD= 1.2V
USBCVDD= 1.2V
DDRDVDD18=
PLL0/1VDDA = 1.2V

非常感谢。

铃木市