Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6746
大家好、我有一个问题。
我在 TMS320C6746上有一个1.8V 的 DVDD18输入、而当我测量此电压时、它的电压是3V。
(1.8V 由 TPS62005DGS 创建)。
3V 似乎是从 TMS320C6746输出的、当1.8V 断开时、仍然生成电压。
当我之前在处理器论坛中提出问题时、建议在启动1.8V 后启动3.3V。
然后我检查一下、发现运行正常。 (我只检查了几个部分)。
但当我开始大规模生产时、电压变为3V。
有时它可以降至1.8V。
这种情况有什么解决办法吗?
此外、如果我在这种情况下使用它、是否会引起任何问题?
或者是否可以将 DVDD18保持未连接状态?
每个电源如下
DVDD3318A/B/C/= 3.3V
RVDD= 1.2V
CVDD= 1.2V
USBCVDD= 1.2V
DDRDVDD18=
PLL0/1VDDA = 1.2V
非常感谢。
铃木市