This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253768/bq79616-q1-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1690545453850v1.png

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/pastedimage1690545594135v2.png

大家好、

在我们的电路板中、将0.5m Ω 的分流电阻连接到堆叠器件2的接地端与堆叠器件1的 BAT 电压之间的 BQ79616-Q1芯片 BBP & BBN 引脚、如上图所示。 此外、我已启用 LPF 后置 ADC 滤波器@ 6.5Hz  

SpiWriteReg (0、ADC_CONF1、0x00、1、FRMWRT_STK_W); //配置用于 VCELL 和 BBP / BBN 测量的后 ADC LPF 截止频率(6.5Hz)
SpiWriteReg (0、ADC_CONF2、0x02、1、FRMWRT_STK_W); //主 ADC 在使能开始转换前延迟(0.2ms)该设置时间
SpiWriteReg (0、ADC_CTRL1、0x1E、1、FRMWRT_STK_W); //仅将 ADC 后的数字 LPF 转换为 BBP/BBN 测量[LPF_BB_EN = 1]
                                                 //仅启用 ADC 后的数字 LPF 转换到 VCELL 测量[LPF_VCELL_EN = 1]
                                                 //以循环周期连续运行主 ADC [MAIN_GO = 1][MAIN_MODE = 10]

Measure_Pack_Current ( )

{

   浮点 分流电阻= 0.0005;       //负载/拉电流

   uint16_t RawData;

   SpiReadReg (1、BUSBAR_HI、Response_frame、2、0、 FRMWRT_SGL_R);

   RawData =(Response_FRAME[4]<< 8)| Response_FRAME[5];

   PackCurrent =(RawData*0.00003052)/shunt;//RawData*VLSB_ADC

现在我要测量充电电流、但既未连接负载、也未连接充电器、但我在 busbar_HI 和 busbar_LO 寄存器上获得了一些数据、因此它显示充电电流= 5.249A 而不是0A。

Response_frame[0] 0x01

Response_frame[1]  0x01

Response_frame[2]  0x05

响应帧[3]  0x88

Response_frame[4]  0x00

Response_frame[5]  0x56

RESPONSE_FRAME[6]  0x3C

RESPONSE_FRAME[7]  0xD2

请推荐我。

谢谢。

莫纳古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Mona、


    您能否为我提供有关您的电路的更好图像? 您提供的资料过于模糊、我无法阅读。 另外、您能否具体说明一下您正尝试使用汇流条执行什么操作?

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    大家好、

    获取图像并请回复。

    谢谢。

    莫努·古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Monu:


    汇流条不用于测量充电和放电电流、而是用于确保模块之间的结构完整性。
    应在模块之间连接 BBN 和 BBP 引脚、差分电压应非常低。 如果这个电压很高、模块间的连接会断开。  

    如果您需要电流测量功能、请查看 BQ79656器件。  

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quentin:

    请通过以下链接阅读该主题。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216795/bq79616-q1-need-help-for-understanding-serial-read-busbarvalues-of-bq79616/4608685?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq79616%25252520bus%25252520bar#4608685

    在此主题结束时、您可以看到我们可以测量 BBP 和 BBN 引脚上的充电/放电电流。

    如果我们无法测量、那么这些寄存器的用途是什么?如何测量充电或放电电流?  

    请查看数据表  

    谢谢。

    莫努·古普塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Monu:


    我读过你发送的线程,我现在明白你在努力做得更好。 很抱歉误解。

    由于 LPF 的截止频率非常低、我建议延长稳定时间(500ms 至1s 范围内)。

    您还能够清理响应帧吗? 我希望确保从得到5.249A 而不是0A 的位置读取正确的 RESPONG_FRAME。  

    此致!

       昆廷