This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:将 bq77915与 bq77216配对

Guru**** 2534510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ77216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254883/bq77915-pairing-bq77915-with-bq77216

器件型号:BQ77915
主题中讨论的其他器件: BQ77216

嗨、大家好!

我在针对 LFP 化学电池将 bq77915与 bq77216配对时遇到困难

我考虑将 bq7791514 (3.65V OVP)与 bq7721611 (3.8V OVP)配对、但 bq7791514似乎已停产。

如果我改用 bq7791506 (3.8V OVP)、则 bq7721611 (3.8V OVP)可以在常规使用期间触发保险丝、并且 bq7721614 (3.9V OVP)似乎也不可用

a. bq7791506的3.8V OVP 是否安全、而不是 LFP 的3.65V?

b.请为此场景建议一个合适的组合或替代方案

c. bq769X2呢? 是否有任何不使用微控制器的参考设计?

感谢您的帮助

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:  

    BQ7721614 (3.9V)即将向市场发布、因此将在下个月的网络上提供。 我想您可以将 BQ7791506与 BQ7721614一起用于您的应用。  

    对于 BQ769x2、它可以作为独立使用(无需 MCU)。 我不相信我们有一个 TIDA 设计 可作为独立的解决方案、但是大家可以使用 EVM https://www.ti.com/tool/BQ76952EVM 作为设计入门指南、并且省略 MCU。 数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76952.pdf 中的第16.6节未使用引脚 详细介绍了如何处理未使用引脚、D/S 中的第12.4节讨论独立与主机配置。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    感谢您的澄清

    至于 bq7791506、您有没有遇到客户说3.8V OVP 太高的疑问?

    TI 选择的3.8V 是否有理由高于标准3.65V?

    只是好奇

    谢谢、此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:  

    保护器的型号通常与特定客户、趋势或电池应用相关。 大多数使用锂离子电池的客户的工作电压大约为3.65V、因此他们不希望在电压调节方面使用 OVP、但需要更高一点的电压。 这就是大多数引脚针对过压使用>3.8V 的值的原因。 对于 LFP 化学成分、运行电压大约为3.2V、因此3.65V OVP 更适用于此场景。 该保护器不受电池化学成分的影响、我们提供多种版本以满足大部分电池化学成分的需求、并可根据任何器件系列的业务案例评估自旋生成情况。  最后、这些都与他们使用的电池和电池保护要求有关。

    为了获得更大的灵活性和可配置的 OVP 阈值、使用 BQ769x2是更好的选择、因为您可以在50.6mV 步长内将 OVP 设置为1.102至5.566V。 该器件还允许您配置大多数其他保护参数、并可通过 OTP 编程为客户生产线上您的应用所需的设置。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelis:

    我现在了解

    您能否确认 bq7791514 (3.65 OVP)是否已停产? 它会再次在市场上上市吗?

    同时、我将介绍 bq769x2监控器

    谢谢和 Regdards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muki:  

    BQ7791514是一款新产品、本月也将推向市场、因此很快可在网上订购。  

    此致、  

    阿雷利斯·格雷罗