主题中讨论的其他器件: BQ77216
嗨、大家好!
我在针对 LFP 化学电池将 bq77915与 bq77216配对时遇到困难
我考虑将 bq7791514 (3.65V OVP)与 bq7721611 (3.8V OVP)配对、但 bq7791514似乎已停产。
如果我改用 bq7791506 (3.8V OVP)、则 bq7721611 (3.8V OVP)可以在常规使用期间触发保险丝、并且 bq7721614 (3.9V OVP)似乎也不可用
a. bq7791506的3.8V OVP 是否安全、而不是 LFP 的3.65V?
b.请为此场景建议一个合适的组合或替代方案
c. bq769X2呢? 是否有任何不使用微控制器的参考设计?
感谢您的帮助
谢谢、此致