This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:LM3435电流配置

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1245238/lm3435-lm3435-current-configuration

器件型号:LM3435

您好、TI 团队、

我们对 LM3435的当前配置有一些疑问。 从数据表中、我们可以了解到 LED 电流设置、详细信息如下:

 这是否 意味着每个通道的最大电流必须配置在0.5和2A 之间?  根据上面的公式、用于配置电流的电阻器 R_irefx 必须介于12.375k Ω 到49.5k Ω 之间?

您能帮助确认吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0.5-2A 是建议的工作电流范围、该器件可在该范围内保证输出电流精度。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    非常感谢您的回复。  不过、我们遇到了一个新问题、即在测试 LM3435的输出电压时、我们发现 LED 阴极引脚(GLED\bled\RLED 引脚)的电压波形在通道开启和关闭时具有很大的尖峰、 这是否由于由线路寄生电感和引脚470nF 电容组成的二阶电路造成的?

    但是,当我们移除下图中的3个电容器,问题将不存在,您能帮助确认这些电容器是否可以移除吗? 从数据表中的说明、我们了解到这些电容器可用于抑制电感式开关噪声。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关此申请的更多详细信息?

    例如:ILED、控制序列和 Vin 波形。

    如果将 Vout、Vout/bled/GLED/RLED 和 Vin 的波形放在一起、效果会更好。

    谢谢!

    Br、

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    波形如下所示:

    1) 1) VOUT 470nF  电容器的 VIN/GLED/GLED 波形

    2) 2) VOUT 没有470nF 电容器时的 VIN/GLED/GLED 波形。

    通过对上述两波形的比较、LED 阴极处的尖峰应由 VIN 通过470nF 电容器引入。  

    3) 3) VOUT 关闭时 VIN/GLED/LED 的波形(使用  470nF 电容器)。

    4) 4) PWM 控制信号的波形、VOUT 和 GLED。 我们的设计是 RGB 三个 LED 按顺序打开、PWM 控制信号正常。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您是正确的、看起来 应该由 VIN 引入 LED 阴极处的尖峰、 我想知道您使用的电源是哪种类型、 请向我提供与 LM3435相关的布局、以便我们了解为什么电容器会出现尖峰。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    LM3435的电源采用锂离子电池、电压范围为3.45V 到4.45V。  

    LM3435的原理图如下所示:

     与 LM3435相关的布局如下所示:

    1) L10

    L10

    2) L7和 L9的接地

    3) L8

    4) L6

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:  

    感谢您的信息。

    但我们建议不要移除这些电容器。

    我们想知道您是否对尖峰有任何担忧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    我们担心这个大尖峰会导致 输入电压升高并影响 系统中其他部分的稳定性、这 主要是因为我们将其设计为最大4.45V。

    出现这种尖峰的可能原因是什么? 该尖峰还会通过电容器传输到 LED 的阴极、它是否会影响 LED 正常工作?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    Vin 尖峰是由来自 R/G/BOUT 的瞬时负载引起的、并影响前部电源。

    为了减少尖峰、您可以选择更大的电容器或将 LED 电流设置为较小的值。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives、

    感谢您的建议。 现在我们有一个有关 效率的新问题。  我们测量的输入电压(VIN)为 4V、输出电压(Vout)为7.2V、LED 电流设置为.109mA、但 LED 压降仅约为2.5V。  是否意味着大部分损耗在 LM3435中、如果是、则效率过低。

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您可以看到、Vin 和 LED 的阴极之间连接了一个电容器、因此 VOUT 可以是 VIN+LED Vf、7.2V 好像没有问题。

    要计算效率、您还需要测量逻辑电路的 Iq、效率应为(Vout*(3+Imax))/((Iin - Iq)* Vin)

    谢谢!