您好、TI 团队、
我们对 LM3435的当前配置有一些疑问。 从数据表中、我们可以了解到 LED 电流设置、详细信息如下:

这是否 意味着每个通道的最大电流必须配置在0.5和2A 之间? 根据上面的公式、用于配置电流的电阻器 R_irefx 必须介于12.375k Ω 到49.5k Ω 之间?
您能帮助确认吗?
谢谢。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ives、
非常感谢您的回复。 不过、我们遇到了一个新问题、即在测试 LM3435的输出电压时、我们发现 LED 阴极引脚(GLED\bled\RLED 引脚)的电压波形在通道开启和关闭时具有很大的尖峰、 这是否由于由线路寄生电感和引脚470nF 电容组成的二阶电路造成的?

但是,当我们移除下图中的3个电容器,问题将不存在,您能帮助确认这些电容器是否可以移除吗? 从数据表中的说明、我们了解到这些电容器可用于抑制电感式开关噪声。

谢谢。
此致
您好、Ives、
波形如下所示:
1) 1) VOUT 470nF 电容器的 VIN/GLED/GLED 波形。

2) 2) VOUT 没有470nF 电容器时的 VIN/GLED/GLED 波形。

通过对上述两波形的比较、LED 阴极处的尖峰应由 VIN 通过470nF 电容器引入。
3) 3) VOUT 关闭时 VIN/GLED/LED 的波形(使用 470nF 电容器)。

4) 4) PWM 控制信号的波形、VOUT 和 GLED。 我们的设计是 RGB 三个 LED 按顺序打开、PWM 控制信号正常。

谢谢。
此致