This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流升压2节锂离子太阳能充电器 IC

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254745/dc-dc-boost-2-cell-li-ion-solar-charger-ic

主题中讨论的其他器件:BQ25798

您好、TI!

请建议 ME 直流/直流升压 MPPT 太阳能充电器 IC、用于使用为2节18650锂离子电池2S-2P (7.6V/6.4A)充电。 我的 PV 面板 Vmpp 范围为2.93V 至5.26V、VOC 范围为4.18V 至6.35V。 充电电流为1A

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    TI 没有输入电压低至2.93V 的充电器。  最适合的是 BQ25798。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    请建议尽可能靠近直流/直流升压太阳能充电器的单输入参考设计。 不需要双输入或 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    BQ25798是最适合您的应用的器件。

    此致、

    杰夫