请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121 您好、TI!
我有一个 PCIe 卡项目、我想知道如何选择一个合适的解决方案来满足双输入电源的优先级、您能建议吗?
通常、我希望 ATX PSU 优先级高于 PCIe 插槽(原因是 PCIe 提供的电源不够)。 我不确定我的想法是否正确、如果我错了、请更正我。
P12V1 = 12V/2.1A
P12V2 = 12V/3A

Br、
德伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.