This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:双路+12V 输入至单路+12V 输出优先电路需要查找设计解决方案

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254861/tps2121-dual-12v-input-to-single-12v-output-priority-circuit-need-to-find-a-design-solution

器件型号:TPS2121

您好、TI!

我有一个 PCIe 卡项目、我想知道如何选择一个合适的解决方案来满足双输入电源的优先级、您能建议吗?

通常、我希望 ATX PSU 优先级高于 PCIe 插槽(原因是 PCIe 提供的电源不够)。  我不确定我的想法是否正确、如果我错了、请更正我。  

P12V1 = 12V/2.1A

P12V2 = 12V/3A

Br、

德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    TPS2121似乎适用于您的应用、因为它支持高达4.5A 的电流、并可用于自动或手动切换输入。

    您要根据 IN1电压还是根据 IN1和 IN2之间的关系手动选择输入(例如使用 GPIO)吗?

    谢谢。

    帕特里克