This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253094/tps2540-wave-forms-of-data-lines-after-current-detection
在对 TPS2540 IC 进行电流检测后、我需要数据线的波形。
您好!
在 D+/D-上的 BC1.2检测之后没有数据线路波形、因为我们会在检测完成后释放这些信号的所有权。
数据集线器在检测后获取 D+/D-的所有权并执行枚举和数据传输。 我们仅通过 D+/D-、波形将由 DFP 和 UFP 决定。
此致
您能告诉我什么是 数据集线器吗?
如果您有多个端口或将处理数据的 MCU、数据集线器是指您选择的任何 USB 集线器。
HII Tommy、
如果我使用 tps2540评估板、那么我可以在 USB 公端和另一个输出母连接器端连接从设备吗?可以将我的手机用作主设备吗?
您能否建议我如何为手机充电以及使用 USB type C 同时传输数据?
除非您将主机连接到插头(J2)、否则 EVM 不具有数据功能。 请注意、在 TPS2540EVM 上、只有 J3上部连接器具有连接到 J2的数据线。
EVM 的电源可以是 J2或 J1。
有关更多信息、请参阅 EVM 用户指南。
尊敬的 Tommy:
我能否将从设备的 J2连接器和主机/我的手机连接到 TPS 2450 EVM 的上部连接器?
如果您的意思是、J2上的连接是砖型或 PC/窄带电源的 Type-A 插座、那么您可以这么做。
在 J2连接器上、我要连接 USB 集线器;在上部的另一侧、我要连接用于发送数据的主器件。
是的、这应该没问题。