This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2540:电流检测后的数据线路波形

Guru**** 1132270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253094/tps2540-wave-forms-of-data-lines-after-current-detection

器件型号:TPS2540

 在对 TPS2540 IC 进行电流检测后、我需要数据线的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 D+/D-上的 BC1.2检测之后没有数据线路波形、因为我们会在检测完成后释放这些信号的所有权。

    数据集线器在检测后获取 D+/D-的所有权并执行枚举和数据传输。 我们仅通过 D+/D-、波形将由 DFP 和 UFP 决定。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我什么是 数据集线器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有多个端口或将处理数据的 MCU、数据集线器是指您选择的任何 USB 集线器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Tommy、

    如果我使用 tps2540评估板、那么我可以在 USB 公端和另一个输出母连接器端连接从设备吗?可以将我的手机用作主设备吗?

    您能否建议我如何为手机充电以及使用 USB type C 同时传输数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非您将主机连接到插头(J2)、否则 EVM 不具有数据功能。 请注意、在 TPS2540EVM 上、只有 J3上部连接器具有连接到 J2的数据线。

    EVM 的电源可以是 J2或 J1。

    有关更多信息、请参阅 EVM 用户指南。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy

    我能否将从设备的 J2连接器和主机/我的手机连接到 TPS 2450 EVM 的上部连接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的意思是、J2上的连接是砖型或 PC/窄带电源的 Type-A 插座、那么您可以这么做。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 J2连接器上、我要连接 USB 集线器;在上部的另一侧、我要连接用于发送数据的主器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这应该没问题。

    此致