This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870-Q1:CANn't 输出电流大于0.5A

Guru**** 2814505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62870, TPS62870-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253989/tps62870-q1-cann-t-output-current-more-than-0-5a

器件型号:TPS62870-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62870

尊敬的先生/女士:

     现在我 在应用中使用 TPS62870 , 我的设计 电流 是2A~6A  ,但实际上它可以输出0.5A ,当电流 超过 0.6A 时,输出电压大幅下降。  我可以 听到"CI CI.." 电感器产生的声音。 原理图如下所示:(图1)

    

    后来  我调制了一些参数如图2,但结果相同。

     这样做的原因是什么?

  BG!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS62870-Q1是否连接了外部电源? 还是来自其他预稳压器? 输入电流可能受到限制。

    您可以提供具有更高输入电流设置的外部电源。

    我会检查原理图并回复给您。  

    谢谢。

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图和仿真具有不同的补偿设置。  左侧的原理图看起来不是很稳定。

    您能否确认这些值?

    谢谢。

    Tanvee