Other Parts Discussed in Thread: TPS62870, TPS62870-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62870-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS62870、
尊敬的先生/女士:
现在我 在应用中使用 TPS62870 , 我的设计 电流 是2A~6A ,但实际上它可以输出0.5A ,当电流 超过 0.6A 时,输出电压大幅下降。 我可以 听到"CI CI.." 电感器产生的声音。 原理图如下所示:(图1)


后来 我调制了一些参数如图2,但结果相同。
这样做的原因是什么?
BG!