This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:振荡问题

Guru**** 2535790 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254200/ucc28c43-q1-oscillation-issue

器件型号:UCC28C43-Q1

各位同事、您好!

我的客户遇到了  UCC28C43-Q1的问题、控制器是反激式转换器的一部分、如下图所示:

 

辅助绕组的电压被调节。

在稳定性研究期间、我们注意到输出信号非常不干净。 这看起来是这样的:

我们不能理解为什么紧张局势在几个方面下降,然后又突然上升。 如上图中直至再次升压的时钟周期数和升压电平取决于输入电压电平(几到几个10个时钟、步长约为500mV)。 此外、流经初级绕组的电流未表现出典型的线性上升、但会清晰地摆动。 使用 Bode100进行波特测量看起来具有很高的噪声。

我们已经尝试了对补偿网络以及各种滤波器进行优化、但没有任何改进。

在其他项目中、我们在非常相似的环境中操作相同的 PWM 控制器、此举没有出现任何问题。  

如果您需要更多信息、请告诉我、

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的反激式电路-您目前提供的电路没有提供足够的详细信息供分析。

    请提供电路的波形、例如反激式 MOSFET VDS、每个次级侧电流的波形以及您在电流消息中显示的波形。 另外、请将波形 y 轴和 x 轴标签翻译为英文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我通过电子邮件发送了请求的数据、  

    谢谢。

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们继续通过电子邮件学习、我将关闭该主题。