请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C43-Q1 各位同事、您好!
我的客户遇到了 UCC28C43-Q1的问题、控制器是反激式转换器的一部分、如下图所示:


辅助绕组的电压被调节。
在稳定性研究期间、我们注意到输出信号非常不干净。 这看起来是这样的:

我们不能理解为什么紧张局势在几个方面下降,然后又突然上升。 如上图中直至再次升压的时钟周期数和升压电平取决于输入电压电平(几到几个10个时钟、步长约为500mV)。 此外、流经初级绕组的电流未表现出典型的线性上升、但会清晰地摆动。 使用 Bode100进行波特测量看起来具有很高的噪声。
我们已经尝试了对补偿网络以及各种滤波器进行优化、但没有任何改进。
在其他项目中、我们在非常相似的环境中操作相同的 PWM 控制器、此举没有出现任何问题。
如果您需要更多信息、请告诉我、
谢谢!
达里亚