请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1641 大家好、
您能否分享如何估算最小和最大输出电流限制值?
例如、数据表指出当 RILIM=332k Ω 时电流为0.024A 至0.039A。 您能否分享一下该值是如何计算的?
此致、
黑海市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.