This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:输出电流限制最小值/最大值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252091/tps1641-output-current-limit-min-max

器件型号:TPS1641

大家好、

 

您能否分享如何估算最小和最大输出电流限制值?

例如、数据表指出当 RILIM=332k Ω 时电流为0.024A 至0.039A。 您能否分享一下该值是如何计算的?

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    数据表 EC 表中的值来自各种器件和温度范围的实际测试。  假设来自平均值的典型精度为=-6%、则可以计算最小值和最大值。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

     

    EC 表中列出的值为+22%和-25%、比±6%大得多。 我认为 ILIM 越小、变化就越大(至少大于6%)。

    6%来自静态数据、对吧? 您能否分享如何估算 TPS1641的最小和最大输出电流限制值?

     

    我的客户希望使用范围在270KΩ~332KΩ μ A 的 RILIM。 ILIM 的范围是多少、包括变化?

     

    此致、

    黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi、

    您的权利。 由于电流限制降低精度也会降低、这意味着变化增大。 对于270K-332K、您可以考虑+22%和-25%。

    此致

    G·库纳尔