This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:原理图检查请求

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254490/tps25982-schematic-check-request

器件型号:TPS25982

您好、先生/女士:

请参阅下图中的负载电流曲线。

我们的输入电压为16.8V、最大持续电流约为4.5A。  

请帮助检查我们的原理图。

如果有任何设置不符合我们的负载分布或任何副作用、请告知我们。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    总体而言看起来不错。  是否计划通过来自 VIN 的电阻分压器或 EN 引脚上的一些外部信号启用器件? 此外、如果可能发生输出短路或从电源到电子保险丝 VIN 有长电缆、您可以考虑瞬态保护。

    此致

    G·库纳尔