This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430-Q1:LMQ66430-Q1数据表(可订购器件型号)

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254043/lmq66430-q1-lmq66430-q1-data-sheet-in-the-orderable-part-number

器件型号:LMQ66430-Q1

团队、您好!

LMQ66430-Q1数据表 在 可订购器件型号 列中、我可以看到 LMQ66430MC3RXBRQ1用于固定和 可调版本您能解释一下此 IC 如何理解它是应用中的固定版本还是可调版本吗?

通常会有一个连接到电源或接地的引脚、在内部、IC 可以理解、基于外部连接、它是固定或可调类型的。

此致、

巴帕蒂

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhupathi:

    通常、对于降压稳压器、该器件会相对于 FB 电压产生输出电压(对于该器件、为1V)。 固定输出器件的 FB 以1V 之类的电压为基准、但芯片内部包含电阻分压器网络。

    该器件无需详细介绍内部器件、它内置了一种机制、用于查看它是否直接连接到 VOUT 或是否与电阻分压器网络相连。 它使用一些逻辑来确定它是使用固定输出电压电阻器转换器的输出还是 ADJ 输出电压。

    谢谢。

    安德鲁