Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMQ66430-Q1 团队、您好!
LMQ66430-Q1数据表 在 可订购器件型号 列中、我可以看到 LMQ66430MC3RXBRQ1用于固定和 可调版本您能解释一下此 IC 如何理解它是应用中的固定版本还是可调版本吗?
通常会有一个连接到电源或接地的引脚、在内部、IC 可以理解、基于外部连接、它是固定或可调类型的。
此致、
巴帕蒂