This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:紧急请求:有关 LM3489输出电压问题的审查和指导

Guru**** 2507805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251322/lm3489-urgent-request-review-and-guidance-on-lm3489-output-voltage-issue

器件型号:LM3489

尊敬的团队:

 

我们的客户已将 LM3489集成到一个重要的戴尔项目中。 对于此设置、输出功率的兼容性测试需要在10ms 持续时间内达到20V/9A 的规格。

目前、电力输送(PD)控制器在关闭 PD 的内部 MOS 之前设法将电流保持所需的10ms。

 很遗憾、客户发现了一个问题。 在 L7201电感器之后的测试点、LM3489处的 Vbus 从20V 降至12.15V。 我们已确认、在9A 电流消耗期间 Vbus 20V 电压不会产生压降、从而有效地将此问题隔离到 LM3489。

 此文件包含在9A 电流消耗期间捕获的 LM3489电压波形以及观察到的 PGATE 波形。 在 L7201之后尝试将输出电容器增加到200uF、但未解决问题。

 您能抽出一点时间查看随附的波形、并就我们如何增加输出电压提供您的专家建议吗?

 e2e.ti.com/.../LM3489-waveform.pptx

我期待您提供宝贵的意见。

 

此致、

 

斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    让我现在就来看看、并提供反馈给您。

    此致

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    该设计是用于5A 还是9A? 如果兼容性差在10ms 持续时间内需要20V/9A、则该时间足够长、足以被视为稳定状态、因此设计/元件选型必须考虑到这一点。 LM3489原理图提到20V/5A/400mil、在本应用中、USB Type C 看起来应该只能达到20V/5A、

    但是、输出电压调节似乎表示该器件可能处于电流限制折返状态。 如果检查了9A 负载条件下的开关频率、是否也看到开关频率折返了?

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    连续的 C 型规格为5A/20V。 峰值电压需要支持9A/20V。  

    您想告诉我们您希望看到的波形是什么吗?

    对于电流限制、我认为它被设置为更大的电流限制范围。

    Br、

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    虽然我仍在查看原理图、但我想看看在无负载、5A 和9A 负载条件下开关波形的外观。

    您可以点击输出电感器初级侧的示波器探头来获取该开关波形。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请查看波形并提供您的评论。

    e2e.ti.com/.../LM3489-waveform.zip

    感谢您的帮助!

    Br、

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的执著。 完成审核后、我将尽快提供反馈。

    有多少主板遇到了此问题? 我想知道这是一次性发生还是在多个电路板上一致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、客户原理图看起来与将 LM3489用于 USB Type C 应用的 TI 参考设计非常相似

    https://www.ti.com/tool/TIDA-050012

    我是否可以请求获得 PFET 和输出电感器的数据表/器件型号? 我尝试搜索"P2424HT"、但没有此器件的信息。  

    至于电感器、我们需要确保它在9A 状态下不会饱和、因为持续10ms 的20V/9A 基本上是直流稳态负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个新项目、两个新的 EVT 板出现了此情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    您能否提供前面提到的 PFET 和输出电感器的器件型号?

     我想再次检查器件是否能够连续处理9A 电流。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    请参阅 PFET 和电感器规格。

    e2e.ti.com/.../373G253S127JL1--JSHC1260H_2D00_100M_2D00_GH.pdf

    e2e.ti.com/.../SPEC_2D00_357GP76303034900HF_5F00_MTB9D0P03H8_2D00_230410.pdf

    Br、

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    感谢您提供数据表。 让我来回顾一下并回到您的身边。

    至于波形、我不清楚负载/开关测量期间的输出电压是多少、因为我没有看到输出电压测量值。  

    我们是否知道该器件在4.5A 和6A 负载条件下是否均调节至预期输出电压? 假设在20Vin|9A 只有问题而在6A 没有问题是正确的吗?

    如果是、在这种9A 状态下客户是否获得 IC 和 PFET 的 IR 摄像头读数? 我想看看器件是否加热到高于预期值。  

    此致、

    吉米