Other Parts Discussed in Thread: LMV431, LM5117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5117-Q1 主题中讨论的其他器件:LMV431、 LM5117
我计划实施一个 CC/CV 稳压器、这与 SNVA829中的图3非常相似。 我担心的一点是 FB 引脚上的绝对最大电压。 从图3原理图可以看出、如果 VOUT 高于27V 的钳位电压、则会导致 LMV431导通并将 FB 引脚电压拉至 VOUT。 数据表绝对最大电压为15V、那么 LM5117将如何承受这种电压?