This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:SNVA829图3 FB 引脚电压

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV431, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254110/lm5117-q1-snva829-figure-3-fb-pin-voltage

器件型号:LM5117-Q1
主题中讨论的其他器件:LMV431LM5117

我计划实施一个 CC/CV 稳压器、这与 SNVA829中的图3非常相似。 我担心的一点是 FB 引脚上的绝对最大电压。 从图3原理图可以看出、如果 VOUT 高于27V 的钳位电压、则会导致 LMV431导通并将 FB 引脚电压拉至 VOUT。 数据表绝对最大电压为15V、那么 LM5117将如何承受这种电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth 您好!  

     我认为、在27VOUT 时、"R"节点电压为2.516V、这意味着"A"节点电压将小于或等于1.276V (= 2.516V-1.24V)。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我会误解 LMV431的工作原理。

    通过查看数据表功能图、在我看来、如果 Ref 高于1.24V、NPN 输出将处于饱和或有源模式。

    如果是这种情况、则基本上会是阴极到阳极短路。

    LMV431限制基极电流的方式是否使得阴极至阳极的路径具有高电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seth 您好!  

    您能评论一下吗? 我希望这是合理的。  

    - EL