Other Parts Discussed in Thread: PMP40801, TPS55288, TPS65982, TPS65987D, LM3489
主题中讨论的其他器件:TPS55288、 、TPS65987 、PMP40801、 TPS65982、 TPS65987D、 LM3489
现在我已经有了通过 I2C 与 TUSB546EVM 通信的实用程序 TPS6598x 应用自定义工具、接下来的步骤是了解如何将其与 TPS55288EVM 连接。 我已经看到、这是用较新版本的电源路径器件完成的: TPS65987和采用 PMP40801的 TPS55288、我无法订购、但需要制造出来。 我要讨论的问题是、了解向此 EVM 的二进制映像添加对电源的支持(如果它甚至受支持)所需的步骤。 这是否由实用程序执行?如何执行? 使用带有 TPS65982或 TPS65987的模板启动新项目时、我看不到任何明显的结果。
是否有一些文档可提供有关如何执行此操作的更多详细信息?
计划同时使用以下部分:
DisplayPort/USBC 多路复用器:TUSB546AI
电源路径控制器:TPS65987DDH
USB 电源:TPS55288
对于双角色 USB-C 连接器、两者均由 USBC 端口供电(通过接收器为内部电池充电)、并为较小的显示端口监视器等外部器件(供电方)供电、
感谢您提供任何提示。