This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546EVM:如何使用 EVM 来控制 TPS55288EVM-045

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40801, TUSB546EVM, TPS55288, TPS65982, TPS65987D, LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1247779/tusb546evm-how-to-use-evm-to-control-tps55288evm-045

器件型号:TUSB546EVM
主题中讨论的其他器件:TPS55288、TPS65987 、PMP40801、 TPS65982TPS65987DLM3489

现在我已经有了通过 I2C 与 TUSB546EVM 通信的实用程序 TPS6598x 应用自定义工具、接下来的步骤是了解如何将其与 TPS55288EVM 连接。 我已经看到、这是用较新版本的电源路径器件完成的: TPS65987和采用  PMP40801的 TPS55288、我无法订购、但需要制造出来。 我要讨论的问题是、了解向此 EVM 的二进制映像添加对电源的支持(如果它甚至受支持)所需的步骤。 这是否由实用程序执行?如何执行? 使用带有  TPS65982或 TPS65987的模板启动新项目时、我看不到任何明显的结果。

是否有一些文档可提供有关如何执行此操作的更多详细信息?

计划同时使用以下部分:

DisplayPort/USBC 多路复用器:TUSB546AI

电源路径控制器:TPS65987DDH

USB 电源:TPS55288

对于双角色 USB-C 连接器、两者均由 USBC 端口供电(通过接收器为内部电池充电)、并为较小的显示端口监视器等外部器件(供电方)供电、

感谢您提供任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    我建议查看本应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slvaeq7/slvaeq7.pdf?I2C=1680700745268&ref_url=https%253A%252F%I2c 252Fwww.google.com%252F)、其中介绍了如何使用应用程序自定义工具配置 PD 控制器、从而使用将 ts 设置为正确的电压。 还可以使用 PD 的 GPIO 输出来设置输出电压、这就是我们在 TPS65987D EVM 上的实现方式(示例如第12页的用户指南中所示: https://www.ti.com/lit/ug/slvubo9a/slvubo9a.pdf?ts = 1689204515608&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS65987EVM)。  

    PD 控制器可以与同一总线上的多个 I2C 从器件(即 TUSB546和 TPS55288)或 GPIO 事件进行通信。 如果有任何问题需要进一步澄清、请告诉我!

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    应用手册中缺少一些关键信息:这些选项不可用、除非您在创建新项目时选择高级选项、并选择了与对话框相似的特定设备角色选项。 (双角色、首选数据主机)

    我想我能得过且过、但很明显、TUSB546上没有 I2C 主器件可用于通过 I2C 控制电源。  而我将需要使用 TPS65987D EVM、并从单独的电路板来控制 TUSB546AI MUX、而不是从本地旧的 NFND 控制器来控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    高级选项将显示 PD 控制器中的所有可配置寄存器以及 I2C 事件表、以便能够配置 DP 等交替模式。 TPS65987D EVM 上已经安装了 TPS55288、可通过 GPIO 引脚进行配置。 如果要通过 I2C 控制直流/直流、则需要手动将 TPS65987D 和 TPS55288 EVM 连接在一起、并确保 I2C 和电源路径正确连接。  

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS65987D EVM 的原理图包含一个 带 GPIO 控制的 LM3489QMM、EVM 是否已使用 TPS55288进行了更新? 如果是、那就太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    让我再次与我的团队确认一下并与您联系。 我认为、您应该能够以与 EVM 上 TPS65987通过 GPIO 控制 LM3489类似的方式控制 TPS55288 (更改电阻器反馈)。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    响应延迟很抱歉、对于 GPI 控制、您可以参考 TPS65987DEVM 原理图作为参考。 尽管使用了 LM3489、但您可以应用相同的 GPIO 逻辑、也就是修改 TPS55288的 FB 电阻器:

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我将与客户讨论哪种方法最适合(I2C 控制与 FB 电阻器选择)。 在目标设计中我有两个版本、以防 I2C 控制实现难以测试和实现。 我外出度假、因此需要再次体验一下该设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    如果您在为 TPS55288实现 I2C/GPIO 控制方面需要进一步的帮助、请打开一个新主题、以便我们可以更好地进行跟踪!

    如需进一步了解 GPIO 控制、请参阅用户指南的第12页、链接如下: https://www.ti.com/lit/ug/slvubo9a/slvubo9a.pdf?ts = 1690814989338&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、说一种或另一种方法还为时过早、因为我不在办公室、不知道要使用哪种方法。  我更喜欢使用 I2C 作为物理尺寸、灵活性以及它可以提供的指标。 但是、从我现在的理解角度来看、该向导仅支持向器件写入预定义的 I2C 数据表、但不允许读回运行指标。 但直到我把这一切联系在一起,并掌握开发的限制;我不知道还需要什么。

    我应该针对这种 I2C 控制方法开始一个新的线程还是停留在这里? 这是一个很大的吸收的东西,我们认为最初会有点简单的一面。 上面链接的应用手册:"TPS65987和 TPS55288的 USB Type C 电力输送源(ti.com)")将为我们的入门大有帮助、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    对于特定问题、我建议您创建新主题、以便我们更轻松地跟踪和更新。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林