This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:BQ25723的原理图审阅

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25720, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254042/bq25723-the-schematic-review-for-bq25723

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件: BQ25720、BQ25730

您好!

我们在充电器设计中使用 BQ25723Q、我们需要为电流大约超过5A 的器件充电、 总输出功率超过280W、

因此、我们可以建议此原理图是否有任何其他改进或错误、谢谢。

e2e.ti.com/.../BQ25723.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    我们在线提供了全面的原理图检查清单、可帮助您进行原理图审阅。 请尽情体验 

     

     

     

    吧! e2e.ti.com/.../871078 我们建议在 RAC 电流检测之前连接 VBus 引脚、并在 RAC 电流检测之后使用两个+1nF 的小旁路电容器。 ILIM 配置不正确、需要一个下拉电阻器来形成电阻分压器。 问号之一:此设计能否提供完整的280W 功率? 我注意到您将所有 FET 和电流感应加倍。 不过、散热确实是一项挑战。 请参阅我们的140W BQ25720在线参考设计。 www.ti.com/.../PMP22419 我的建议是使用具有较低开关频率的 BQ25730以减小热应力、或使用 BQ25723双充电器设计以散发热量。 此致、 虎