请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25723 主题中讨论的其他器件: BQ25720、BQ25730
您好!
我们在充电器设计中使用 BQ25723Q、我们需要为电流大约超过5A 的器件充电、 总输出功率超过280W、
因此、我们可以建议此原理图是否有任何其他改进或错误、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Liang、
我们在线提供了全面的原理图检查清单、可帮助您进行原理图审阅。 请尽情体验
吧! e2e.ti.com/.../871078 我们建议在 RAC 电流检测之前连接 VBus 引脚、并在 RAC 电流检测之后使用两个+1nF 的小旁路电容器。 ILIM 配置不正确、需要一个下拉电阻器来形成电阻分压器。 问号之一:此设计能否提供完整的280W 功率? 我注意到您将所有 FET 和电流感应加倍。 不过、散热确实是一项挑战。 请参阅我们的140W BQ25720在线参考设计。 www.ti.com/.../PMP22419 我的建议是使用具有较低开关频率的 BQ25730以减小热应力、或使用 BQ25723双充电器设计以散发热量。 此致、 虎