This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3052-Q1:最大工作电压

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3052-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253673/tpsi3052-q1-maximum-working-voltage

器件型号:TPSI3052-Q1

尊敬的团队:  

我们是否可以将 TPSI3052-Q1用于1500V 直流线路上的预充电应用?  

由于低于规格、客户关心隔离性能。 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    在1500V 直流电压下运行 TPSI3052-Q1会略微缩短预计的绝缘寿命。 请查看下图(来自 数据表的第33页)、并确定客户是否可以接受该数值。

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tilden,  

    感谢您的评论。  

    您 意味着 TPSI3052-Q1可以在1500V 直流链路应用下正常运行、但 缩短绝缘寿命除外。 对吗?  

    在1500V 直流链路下、我能否知道具体的故障时间(秒)值?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    对于1414VDC (图中为1000VRMS)、我们预测绝缘寿命为1184年。 1500VDC 的预计寿命将稍短一些。 请解释上面的图表。

    T·陈


    固态继电器|应用工程师